Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
我用的tps61165想搭建一个LED驱动电路,电路按照典型电路中第一张图连接,直接输入的PWM波,频率32KHZ,峰峰值4V,VIN给的是5V,
电感选用22uH,电容为1uF,输出暂时用滑动变阻器代替,Rset为1欧
可上电后芯片根本没有工作,输出为5V,大概是VIN直接导通过来的,负载变化电流也随之线性变化。
请问是什么原因,是我输入的PWM波不对吗,之前有人提到此芯片的启动问题,是芯片没有启动吗?????????
急求,在线等大家的回答及讨论!!!!