我用的tps61165想搭建一个LED驱动电路,电路按照典型电路中第一张图连接,直接输入的PWM波,频率32KHZ,峰峰值4V,VIN给的是5V,
电感选用22uH,电容为1uF,输出暂时用滑动变阻器代替,Rset为1欧
可上电后芯片根本没有工作,输出为5V,大概是VIN直接导通过来的,负载变化电流也随之线性变化。
请问是什么原因,是我输入的PWM波不对吗,之前有人提到此芯片的启动问题,是芯片没有启动吗?????????
急求,在线等大家的回答及讨论!!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用的tps61165想搭建一个LED驱动电路,电路按照典型电路中第一张图连接,直接输入的PWM波,频率32KHZ,峰峰值4V,VIN给的是5V,
电感选用22uH,电容为1uF,输出暂时用滑动变阻器代替,Rset为1欧
可上电后芯片根本没有工作,输出为5V,大概是VIN直接导通过来的,负载变化电流也随之线性变化。
请问是什么原因,是我输入的PWM波不对吗,之前有人提到此芯片的启动问题,是芯片没有启动吗?????????
急求,在线等大家的回答及讨论!!!!
1.芯片封装较小,请检查虚焊。可以通过外用表测量各节点电压来达到检查的目的。
2. 调试时输出可以不接LED,待输出电压升上去后再接上LED做调试。
3.在调试时,你可以将CTRL直接连高电平,以得到最大输出电流。
4.芯片较简单,没有虚焊,电感没有饱和,未接LED的情况下,一定可以在输出端测到高电压,此时就成功了一半。
您好,输出端高电平是什么意思,我在输入端输入5V,输出端也是5V,电感和电容没有起到充放电的效果,我也试过将CTRL端接高电平,输出电压没有变化,依然为5V,负载变化电压不变,说明此输出电压即为输入电压直接过来的,芯片没有起到应有的作用,急求讨论和解答,谢谢。
我想我已经解决了芯片无法工作的问题,输出电流现在已经随PWM波占空比变化,但变化很不明显,只能通过LED灯的亮度变化感知到,根据芯片手册,
FB端最大电压为200mV,Iout=Vfb/Rset,现在的问题是,由于我是手焊电路,导线焊锡本身也有电阻,Vfb最大可能也没有达到200mV,我在直接将CTRL端
置高的情况下电流也只有100mV,驱动两个1W LED都比较费劲,驱动三个基本就没法实现,希望有实际电路解决经验的人给予帮助。
还有一个不正常的现象,就是输出电流随输入电压变化很大,我把电压提高到6V左右,电流就会有300mV,
由于现在我只能驱动两个LED,根本看不出此芯片的升压效果,基本是输入5V,输出5V,我想知道如何能明显测量出升压效果
我之前在TI论坛上也有一些人提出与TPS61165有关的问题,希望大家加入讨论,急求回答,谢谢。
1.你的情况是功率受到了限制,芯片内MOS限流为1.2A,那么芯片最大能输入的平均电流约为0.9A左右,也就是说,输入电压为3.7V时,最大能输出的功率为3W左右。
2.建议将电流设小一些进行调试,其他都正常了,再来增大输出电流。