This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5430 powerpad一定要接地吗?

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TPS54340

不接地会有什么后果呢?我想知道我负载带不起来是不是这个原因。

但我是用转接板的,请问该怎么操作呢,新手一枚,头疼好久了呢。

  • 用铜丝焊在powerpad上,然后接到地上。

    建议如果要得到好的效果,还是用PCB效果好些。

  • 大神,去看看我的56528呗,1wled

  • 你所谓的接地是接哪里?现在你又接到了哪里?最好提供原理图看看。


  • 是将powerpad同地线连在一起吗?我现在是让它悬空的,我用tps5430做恒压源,缺发现其带负载能力不行,输出4.51v电压,带8欧负载时便掉到4.47,输出9v时带8欧负载便降低到7.78V,电感选择的是15uh,3.6A峰值电流的功率电感,三极管选择SB340,请问是powerpad这个原因导致的么?

  • 我们老师说这个接不接地不影响,目前我发现好像影响也不大,我一大神同学说转接板的线太细,过不了大电流,我做过54340的模块,当时是把芯片反过来贴在转接板上的,引脚都是自己重新引线拉下来的,等于说转接板只是个固定作用,肚皮就露出来引线接地了,开始带不动负载,换个大点的功率电感就好了

  • 楼主,powerpad主要是用于散热的,一般在PCB上,都会在下面敷铜(GND),将powerpad焊接在铜皮上。TPS54340的MOSFET集成在芯片内部,在流过大电流时,IC会发热,热量通过powerpad传递到PCB上,这样散热更快。如果powerpad不接地,那么散热不会太好,在大电流工作状态下,芯片可能会因为过热而触发热保护,数据手册里面有讲到:

    你说的负载带不起来,有多种原因,先看一下测试条件,输入的直流源是否能够提供足够的功率;其次,查一下电路参数设计有没有问题,尤其注意在电路工作状态下,电感是否会饱和。