如图所示输入12V,电流输出464mA,R6的阻值为1.5欧姆。L1为22uH,Q1是用BSC031N06NS3.但是输出效率不高只有88%。GDRV的波形如下。求大神指点,如何进一步提高效率?求指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你的输出电压是多少?
把TPS40210换成TPS40211还可以在sense电阻上省0.2W。
这是驱动波形。还有其他办法提高效率吗?亲。
楼主,看你的驱动波形,上升沿很慢,MOSFET开通的速度太慢,开关损耗会比较大。你现在GDRV与MOSFET之间的R2接了么?如果有电阻,你可以把这个电阻改小一点。另一方面,你可以换一下电感,换一个DCR小些的电感。再去测试一下效率。
亲,那如何根据开关频率来选择mos管的上升时间和下降时间?比如频率为400K,那管子如何选?
楼主,你图上显示的上升时间和下降时间过长,应该是驱动的问题。至于 MOSFET的上升时间和下降时间,只要不会影响到电路工作的最小占空比就可以了。目前一般MOSFET都可以满足要求。如果驱动电路的驱动能力不强,给MOSFET的门极结电容Cgs充电速度不够快,MOSFET的开通就会变慢。你要提高整个系统的效率,还是弄清楚损耗主要分布在哪里,对症下药,我上面说的几条只是损耗相对比较大的部分,但是具体在一个电路里面,每部分损耗多少,你可以自己去计算一下。查阅一下元件参数,去估算一下大概损耗,然后有针对性地去改善,这样效果最好。
至于MOSFET的选择,首要条件是满足你的电压电流要求,能满足这些要求之后,你要去考虑MOSFET的封装以及发热,要保证其温升在你可以接受的范围。这一点可以使用MOSFET数据手册中的热阻来计算,损耗乘以热阻,得到温升,确保MOSFET能够正常温度范围内工作。
Hi
选择Qg尽量小的MOS, DCR尽量低的电感,VF尽量小的肖特基二极管。
你好,这个要分不同的情况来说,对于占空比小的buck而言,高侧的MOSFET,肯定是开关损耗比导通电阻引起的损耗要大。另外,在不同的工作状态下,二者对效率影响也不同,轻载下,肯定是QG影响更大些,而重载时,RDSON的损耗会增加,但是会不会占到主要,需要去计算。附件你可以参考一下。