This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24195电池充电电流下降的问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24192

现象:使用BQ24195对电池充电,PC端做为USB host,在充电开始阶段,充电电流在500mA左右,随电池电压上升,充电电流逐渐下降,在电池电压到达4V左右时,充电电流下降至100-200mA。

问题:

1、这种现象是否正常?

2、若这种现象正常,我希望在电池从耗尽到4.2V充满这个过程中,充电电流都可以保持在500mA,是否可行?

大家可以讨论一下,互相学习,谢谢!

  • Hi 您好,

    关于您的BQ24192芯片对电池充电时是满足以下充电曲线,充电过程分为预冲,恒流,恒压三个阶段。

    因此输出电压升高接近4.2V时,此时处于恒压阶段,输出电流会逐渐下降。

    由于锂电池过压会导致电池寿命减少,严重的还会导致起火,因此充电时不会让充电电压高于4.2V,因此则不能保证输出电流在恒压阶段也为500mA。

    谢谢

  • Hi, Hisen,

    非常感谢您的耐心解答,按照您引述的DS中的图表,充电电流在fast charge阶段,由usb host供电的情况下,应维持在500mA,之后在接近4.2V,也就是4.1V到4.2V之间时,电流开始逐渐下降。

    然而我们观察到的现象是,首先充电电流能够达到500mA,之后在3.7V之后,电流开始下降,3.8V时电流大概是300mA左右,4.0V是电流在100-200mA,而在4.1V之前,电流就会降低到几十毫安的水平,这是我们疑惑的地方。

    我们想了解一下,造成充电电流意外下降的原因,除了DPM原因之外,还有无其他可能解释。

    谢谢!

  • 如果这时候有系统负载存在,那么系统和充电电流会共享输入电流也就是DPM。

    除了DPM以外,还有ILIM电阻可以限制充电电流。

    TS1TS2如果出现过温的情况,也能够减小充电电流。

  • Hisen Zhang 说:

    如果这时候有系统负载存在,那么系统和充电电流会共享输入电流也就是DPM。

    除了DPM以外,还有ILIM电阻可以限制充电电流。

    TS1TS2如果出现过温的情况,也能够减小充电电流。

    Hi, Hisen,

    1、现有的系统负载正常情况下不会抽掉超过50mA的电流,所以应不是DPM的原因

    2、ILIM上电阻设置的限制是1.5A,所以也不会是原因

    3、目前的测试中,PCB的温度都比较低,因为大部分的负载都没有接入,所以应不是过温的原因

    那么除此之外,您还能想到其他的可能吗?谢谢!

  • 你描述的现象表示充电器工作不正常哈。

    1.电池电压为4V的时候,芯片BAT引脚电压是多少?由于电流表的内阻和导线电阻,会导致充电过早进入恒压区。

    2.不接电池,检查输出电压,看是否为预设的值,比如4.2V?看vsys电压是否正常?检查SW开关脚是否有PWM波形?

    3.使用DC source而不是电脑USB测试,看输出电流能到多少?

    谢谢

  • Jason Shen 说:

    你描述的现象表示充电器工作不正常哈。

    1.电池电压为4V的时候,芯片BAT引脚电压是多少?由于电流表的内阻和导线电阻,会导致充电过早进入恒压区。

    2.不接电池,检查输出电压,看是否为预设的值,比如4.2V?看vsys电压是否正常?检查SW开关脚是否有PWM波形?

    3.使用DC source而不是电脑USB测试,看输出电流能到多少?

    谢谢

    Hi, Jason,

    经过调试,问题已经解决了,问题原因有二,一是测试用电池内阻较大,二是在VBAT与电池之间,由于测试缘故,使用导线连接,而所选导线电阻较大。

    解决办法即是更换内阻小的电池,以及减少VBAT与电池之间走线。

    非常感谢您的帮助!