Part Number: LM2663
Other Parts Discussed in Thread: LM358
考虑用电荷泵给运放负电源供电,LM2663是否可以。负载率控制到多少比较合适?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM2663可以作为一款简单负电压转换器,可用于从正电压源生成负电压。在某些情况下,可以将LM2663用作运放的负电源。
关于使用电荷泵给运放负电源供电,需要注意以下几点:
LM2663的工作原理是利用电容的充放电来实现升压或降压。因此,它的输出电流能力较小,通常只适用于低功率应用。在选择LM2663时,应根据所需输出电压和电流来选型。
使用LM2663作为负电源时,要特别注意其输出电压和电流是否满足运放的工作要求。如果运放需要比LM2663输出更高的电压和电流,则需要选择其他适配器或电源模块。
在电荷泵+LDO的应用中,LDO(低压差线性稳压器)通常用于进一步稳定输出电压,并提供更大的输出电流能力。这种应用场合通常涉及到对电源噪声和纹波的要求更高的情况,需要使用更高效的稳压器来滤除这些干扰信号。
关于负载率控制,应根据具体的应用要求进行设置。一般来说,最好保持负载率在50%到80%之间,以实现最佳效率和稳定性。
总之,需要根据具体情况进行选型和设计。如果需要更高的输出电流和更好的稳压能力,则可能需要结合其他器件使用。
Hi
可以直接用chargepump的,但是如果要求是稳定的供电电压(更小的纹波,噪声)是可以通过增加LDO的。