手里有个项目是12节镍氢电池充电,容量10Ah,要求8小时内充满。
经过多方选择最终选择的是BQ2002T
充电电流设置为1.5-2A。 参考BQ2002T评估板电路进行设计,一开始出现充电几秒钟到几分钟就停止的问题。仔细阅读手册和评估板电路发现
VTS引脚非常敏感,对于25.6mV的压降就会识别,并且终止快速充电。这样来说就是我的NTC接的参数和方式都不对。目前暂时使用固定电阻在测试,测试正常。
现在的问题就是在使用BQ2002T或BQ2002D的时候,这个NTC电阻的型号参数接法,以及VTS管脚上的分压电阻的值。
根据评估版上的图纸。使用的是Semitec 的NTC电阻和一个665串联再并联到分压电阻的低端,但是没有NTC的型号和参数。
最后说下为啥没选BQ2002,这个对温度检测脚的要求较低点。是因为我的电池容量比较大,所以要冲的时间长才行,BQ2002只能160分钟,肯定充不满的。所以选择BQ2002T的320分钟或者D的440分钟。
首先感谢下,有结果的话可以回帖或者 q我 252929585