This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMR36520: 不同型号的差别在哪里

Part Number: LMR36520


在该芯片数据手册的第三页,Device Comparison Table:

LMR36520ADDAR的AVAILABILITY为NOW表示什么意思呢?

LMR36520FADDAR的AVAILABILITY为NO又表示什么意思?

然后两者有无FPWM的区别在哪里?

  • 在LMR36520数据手册的Device Comparison Table中,AVAILABILITY列表示芯片产品的供货情况。

    对于LMR36520ADDAR,AVAILABILITY为NOW,表示该型号芯片目前可以供货。这意味着该型号芯片可以直接订购,并且通常能够及时交付。

    而对于LMR36520FADDAR,AVAILABILITY为NO,表示该型号芯片已经停产或者尚未推出。这意味着该型号芯片目前无法供货,可能需要选择其他替代型号。

    因此,当您需要购买LMR36520系列芯片时,需要仔细查看AVAILABILITY信息,以确保所需型号芯片可供货。如果遇到停产或缺货的情况,可能需要考虑其他可替代型号。

  • HI

      如上回复。

  • 好的,谢谢,那么FPWM是什么作用呢,这个作用对芯片影响大嘛

  • FPWM代表的是Fast Pulse Width Modulation,它是一种用数字信号控制模拟信号输出的技术。在电子设备中,FPWM常用于控制电机或LED的亮度等参数。

    对于芯片而言,FPWM技术的使用可以提高功耗效率,并增强其稳定性和可靠性。此外,采用FPWM技术还可以减少电磁干扰和噪声问题,进一步提升设备的性能和品质。因此,FPWM技术可以说对芯片有着非常重要的影响和作用。

  • 好的,谢谢