我找了好久都没找到7924,ti的产品里有7924吗?有的话产品全称是什么?没有的话用什么代替?谢谢大神回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
负电压转换,用TPS54360, 见参照设计文档:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva317b/slva317b.pdf
这是针对TPS54060设计的文档,将芯片替换成同系列的TPS54360,同样的计算即可得到-24V/3A输出的电压。
Hi
说明一下,前面提到用TPS54360, 转-24V, 输入电压是不可以高出36V的。
请问您的输入200W / 36V变压器输出,是输出的36V交流,还是直流,否则需要降压的,以适合上面的转换。
但是无论是交流还是直流,您都可以用TPS54360转换得到+24V,因为这个芯片本身就是降压芯片,上面的设计将其shift成buck-boost inverting结构了。
Hi
如果你的输入是+18V, 用TPS54360转-24V没有问题。
但是不能用于转+24V,因为TPS54360是降压topy的芯片,需要选择升压topy的芯片,可以选择TPS55340: http://www.ti.com/product/tps55340
可以借助Webench仿真得到参考电路。
Hi
是的,就是上面提到的Wenench软件,输入参数,就可以得到参考电路图: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.page (或主页上都有的)
只是这个软件在topy上不是很完善,例如TPS54360 默认的是设计成降压架构,而不能设计成inverting架构。
Hi
这是个升压芯片,做chargepump可以出现负电压,但是一般的chargepump电流都非常小。
做负压一般用降压芯片,做成buck-boost inverter结构,电流可以做的很大。也可以用变压器来做,也就是做成隔离flyback的设计,多半是降压的转换。
+24V的那可就多了,,,好多种都可以做的到。72W 不算大吧/
Hi
是的,会有很多方案。可以选择一个电路相对简单和效率还行的方案。
你好,。
你就写个24V3A 你要用哪种电路,,反激??正激??还是谐振等,,,要确认好才可以用哪种方案。