各位好,
板子上用了3块TPS54310,分别为5V---1.8V 5V-----1.8V 5V------2.0V,其中后两者输出电压均正常,而第一个5V-----1.8V却出现输出5V的情况,3个模块的Layout均是一样的,难道是芯片坏了吗???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位好,
板子上用了3块TPS54310,分别为5V---1.8V 5V-----1.8V 5V------2.0V,其中后两者输出电压均正常,而第一个5V-----1.8V却出现输出5V的情况,3个模块的Layout均是一样的,难道是芯片坏了吗???
Hi
芯片5脚是boot脚,6~10脚是PH脚,查看一下5/6两Pin之间是否的PCB或者焊锡短路,如果两者确实短路说明芯片已经损坏。
测试一下Vin脚(14~16Pin)与PH脚是否有短路? 很可能是芯片内部MOS烧掉了,最终导致驱动boot烧掉的。所以芯片实际上已经没有进行功率转换了,而直接将输入电压经过烧掉短路的MOS,电感给到了输出。
HI
如果仅仅是boot脚和PH脚短路,而MOS没有击穿(Vin与PH不短路), 那么MOS就没有烧掉,如果是这样的话就和Vin没有关系,仅仅是芯片烧掉了。
暂时不怀疑电感,因为你另外一路1.8V没有问题,但是你要注意你选择的电感的饱和电流推荐必须超过芯片实际最大输出电流的1.3倍。
Hi
如果仅仅是PH和boot脚烧掉(MOS没有损坏),比较罕见。主要是注意一下boot电容的大小,但是datasheet推荐即可。(而事实上应该是没有问题的,因为另外一个1.8V没有问题)
建议你多测试一些板子,也许是单一case,个别芯片不良。
芯片购买建议找TI授权代理商。
换了新买的芯片之后,电压正常了。。。看来研究所提供的芯片也有问题啊!郁闷!