This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题
EN脚给不同的电压,输出就不同,手册说悬空可以输出,事实上根本不输出,你们这个上面芯片啊
现象描述看你的芯片可能已经损坏或者本身是不良的,建议从TI或者代理商申请样片再测试一下,排除一下芯片的质量问题
我也碰到同样的问题,从不同的供应商购买的的TPS70933DBV都一样,EN管脚不能悬空,否则输出不正常,EN管脚必须给一个大于1.7V的电压,输出才有稳定的3.3V输出。我的输入电压为24V,现在通过两个电阻分压后接EN端使能输出。TPS70933应用很不爽!
关断模式为什么还有2.2V电压输出
EN引脚接单片机IO口 控制输出低电平 但是芯片还有2.2V电压输出
Hi
能否帮忙发成为新贴?