This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问下谁有BQ2002系列的TS Designer软件温度配置数据。



自己添加的,计算出来不太对 - -!

另外,请Ti的工程师回答下我另一个帖子里回复的疑问,谢谢。

www.deyisupport.com/.../69807.aspx

  • 因为我们是特殊场合使用,所以电流不宜做的过大,事实上在一定范围内做的越小越好,只要能满足8小时内充满电就可以。

    如果无法用检测电压降来作为充满判断的话,只能使用温度探头来检测,这个就要求比较精确的温度电阻和电路设计了,看来需要多测试多实验才行。

    另外还有个问题。看BQ2002/F的手册,充电流程图里这个是不是写错了,应该是VBAT降到2V以下(事实上就没升到2V过),继续监测VTS。

    所以是不是可以理解为,当TM=HIGN,并且TIME-OUT时间到了的话,就会跑到TRICKLE,然后继续检测VTS,VTS>Vcc/2然后又进入快速充电。如此循环

    直到VTS=<vcc/2。这样的话其实一直在TIME-OUT这个周期进行循环快速充电,直到满足温度。如果流程是这样的话BQ2002这款就可以满足我的需求。