This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第一步是将交流输入电源转换为直流电压。由于输入可能是三相或单相,因此我们可以选择使用一个兼容两种输入的整流器,例如全波整流桥。
第二步是将直流电压降压到输出所需的310V。我们可以使用一个DC-DC Buck变换器来完成这个任务。这个变换器需要能够输出至少9A的电流以满足驱动伺服电机的需求。
第三步是将输出连接到一个合适的伺服电机驱动器上。这个驱动器需要能够接受310V的输入并提供至少9A的输出电流。
最后,我们需要确保所有组件都能够适应220V、380V或415V这三种不同的输入电压,无论是三相还是单相。
Hi
没有现成的方案,主要是功率太大,电压也太高,TI这边低压方案特别多。