Other Parts Discussed in Thread: TPS40305, TPS54320
你好:
关于电源单输入多输出问题。输入12V 5A,输出1.0V 5A 1.8V 3A 2.5V 3A 3.3V 3A 5V 3A (以上是数字输出),+-10V 1A +-5V 1A 2.5V 2A (模拟输出)。
我是这样想的用tps40305可调电源芯片,制作一个输出10v的电压,然后通过稳压芯片78系列调制出要求输出的电压。对于模拟电源输出,输出端加上线性电源芯片。 这样做合理么?求一种芯片,可以同时输出以上电压的芯片。
我是这样想的用tps40305可调电源芯片,制作一个输出10v的电压,然后通过稳压芯片78系列调制出要求输出的电压。对于模拟电源输出,输出端加上线性电源芯片。 这样做合理么?求一种芯片,可以同时输出以上电压的芯片。
---------------张付彬