大概要求:
输入:5V~12V DC都可。
输出:1、0~20V可通过主控CPU调节;
2、-20~0V可通过主控CPU调节;
输出波纹要尽量小、升温发热后输出电压能尽量稳定。
不知道有没有这样一个IC满足要求的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
实际中,这种芯片是不存在的,没有从0-20V可控的芯片,任何IC都有一定的基准,比如0.6V,所以起始值很多就是0.6V(降压),那么这样你还是升降压的IC,建议给出更实际的要求。
可以尝试TPS65177,I2C控制的,升压13.5到19.8V可调,负压-5.5--14.5V可调。
非常感谢您!
事实上我是需要给小尺寸LCD供电,因为LCD型号不同,所以需要几组可以通过CPU调节的电压来满足不同LCD的需求。
0V是不需要的,因为我可以通过断开这个pin脚来达到。我大概需要四组电压。
1、3V~10V可调
2、10V~20V可调
3、-3V~-10V可调
4、-10~-20V可调
TPS65640.你需要找到对应的TI代理商或原厂,才能得到datasheet支持。官方网站不提供下载。