Other Parts Discussed in Thread: LM3423, LM3429, LM3421, LM3409
现想做一个夜视系统,想使用SFH4715S近红外管,其浪涌电流(100uS)最大可达5A,此时其正向压降为3.5V。
使用什么样的电路可驱动此LED?希望使用PWM驱动(SFH47015S如果想大电流驱动,其占空比及频率是有一定要求的),可照射到至少150m的范围。
具体可参考下图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我也有找过LM3409,第一次使用,有些还不是很了解。烦请帮忙解释下,谢谢!
先说明我的应用场合:
输入电压:9~16V;
采用的LED为OSRAM的SFH4715S,其在1A(可持续工作)时的正向压降为2.9V,在5A(必须使用PWM模式)时的正向压降为3.5V,但在5A时必须使用PWM,且对占空比有一定要求,具体可参考我原本贴上去的图片。
因功率要求较大,需照射前方150m以内的范围,所以我想多个串联,可能是2(7V)个或3(10.5V,因供电问题,一般不采用)个,且采用PWM(需符合LED的脉宽及占空比要求)进行控制,得到较大辐射能力的PWM调制红外光。
我的疑问:
1、LM3409输出电流在IADJ悬空的情况下,是否其输出电流由RSNS来控制,即RSNS需按自己所需的最大电流来取值?
2、LM3409输出电压怎么设计?是否恒流源只需考虑输出电流,电压根据负载而定。如使用上述SFH4715S,两个串联,电流调到5A,则输出电压就约为7V
3、LM3409有COFF,这个取值会影响到PWM(从EN脚引入)的控制吗?
您好,针对您的疑问:
1、LM3409输出电流在IADJ悬空的情况下,是否其输出电流由RSNS来控制,即RSNS需按自己所需的最大电流来取值?
是的,此时由RSNS来控制且RSNS需按自已所需最大电流来取值。
2、LM3409输出电压怎么设计?是否恒流源只需考虑输出电流,电压根据负载而定。如使用上述SFH4715S,两个串联,电流调到5A,则输出电压就约为7V
您的理解是正确的,恒流源只需考虑输出电流,输出电压会依据您所接灯数量自适应。(但BUCK至少需不超过输入电压)
3、LM3409有COFF,这个取值会影响到PWM(从EN脚引入)的控制吗?
COFF取值仅会影响LM3409自身的工作频率,不会影响到PWM的控制。
谢谢指导。
再问一个问题,使用PWM控制LM3409的启停,这对PWM有何要求?
假设使用脉冲宽度为10uS,或100uS,占空比为10%的信号驱动LM3409,是否OK?
在这种情况下,如果输出设置在5A,除使用TI的 WEBENCH设计得出的电路外,还需注意些什么?有需优化的地方吗?
脉冲信号需要注意线路的寄生电感,布线时请严格参考我们我们的评估板。