This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI的哪一款大功率LED Driver适合驱动OSRAM SFH4715S 近红外管

Other Parts Discussed in Thread: LM3423, LM3429, LM3421, LM3409

现想做一个夜视系统,想使用SFH4715S近红外管,其浪涌电流(100uS)最大可达5A,此时其正向压降为3.5V。

使用什么样的电路可驱动此LED?希望使用PWM驱动(SFH47015S如果想大电流驱动,其占空比及频率是有一定要求的),可照射到至少150m的范围。

具体可参考下图

  • 输入电压是什么样?

    驱动波形具体的占空比和周期是什么样的?

  • 您好,对于选用哪种类型(拓扑)的电路驱动该LED, 会要看下您现在整个灯的输入及输出电压是怎样的,然后来确定是选降压还是升压的芯片。

    另外,由于其电流会高至5A,所以需采用外置MOS的驱动,有两类合适的料您可先看下:降压力-- LM3409; 升压 -- LM3429(或LM3421/LM3423)

     

  • 我也有找过LM3409,第一次使用,有些还不是很了解。烦请帮忙解释下,谢谢!

    先说明我的应用场合:

    输入电压:9~16V;

    采用的LED为OSRAM的SFH4715S,其在1A(可持续工作)时的正向压降为2.9V,在5A(必须使用PWM模式)时的正向压降为3.5V,但在5A时必须使用PWM,且对占空比有一定要求,具体可参考我原本贴上去的图片。

    因功率要求较大,需照射前方150m以内的范围,所以我想多个串联,可能是2(7V)个或3(10.5V,因供电问题,一般不采用)个,且采用PWM(需符合LED的脉宽及占空比要求)进行控制,得到较大辐射能力的PWM调制红外光。

    我的疑问:

    1、LM3409输出电流在IADJ悬空的情况下,是否其输出电流由RSNS来控制,即RSNS需按自己所需的最大电流来取值?

    2、LM3409输出电压怎么设计?是否恒流源只需考虑输出电流,电压根据负载而定。如使用上述SFH4715S,两个串联,电流调到5A,则输出电压就约为7V

    3、LM3409有COFF,这个取值会影响到PWM(从EN脚引入)的控制吗?

  • 您好,针对您的疑问:

    1、LM3409输出电流在IADJ悬空的情况下,是否其输出电流由RSNS来控制,即RSNS需按自己所需的最大电流来取值?

    是的,此时由RSNS来控制且RSNS需按自已所需最大电流来取值。

     

    2、LM3409输出电压怎么设计?是否恒流源只需考虑输出电流,电压根据负载而定。如使用上述SFH4715S,两个串联,电流调到5A,则输出电压就约为7V

    您的理解是正确的,恒流源只需考虑输出电流,输出电压会依据您所接灯数量自适应。(但BUCK至少需不超过输入电压)

     

    3、LM3409有COFF,这个取值会影响到PWM(从EN脚引入)的控制吗?

    COFF取值仅会影响LM3409自身的工作频率,不会影响到PWM的控制。

     

  • 谢谢指导。

    再问一个问题,使用PWM控制LM3409的启停,这对PWM有何要求?

    假设使用脉冲宽度为10uS,或100uS,占空比为10%的信号驱动LM3409,是否OK?

    在这种情况下,如果输出设置在5A,除使用TI的 WEBENCH设计得出的电路外,还需注意些什么?有需优化的地方吗?

  • 脉冲信号需要注意线路的寄生电感,布线时请严格参考我们我们的评估板。

  • 能否给个评估板资料下载的链接?谢谢!