This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq24170 設計問題

你好

      想請問

    1.) 如果使用 Datasheet Figure 1  參考線路,Vin 12V, Cell 接 GND,這時候, system output 電壓為多少?

    2.) Datasheet Figure 3 & 4 ,system 接在RSR 位置不一樣, 請問有什麼差異

    3.) 如果使用 Datasheet Figure 3  參考線路, 如果沒使用真實的電池,是否可依 BATTERY DETECTION  (page 22) 描述,加一顆 2200uF 電容

        system 的部分 就可得到輸出?

          

  • Q1.) 如果使用 Datasheet Figure 1  參考線路,Vin 12V, Cell 接 GND,這時候, system output 電壓為多少?

    R  . 此时System output电压为接近输入电压,即在12V左右。若Vin没有插入时,SYStem output为电池电压。

  •    2.) Datasheet Figure 3 & 4 ,system 接在RSR 位置不一樣, 請問有什麼差異?

     R   .负载接在检测电阻之前意味着充电芯片还具有独立的CC电流调节环,即能够实现稳定的CC电流,使用于电池容量比较大,输入源是能够提供大电流的适配器的场合。

         负载接在检测电阻之后,表示芯片不具备独立的CC电流调节环,此时负载电流和充电电流将完全混合在一起,这样的电路使用于电池包容量比较小,且输入源是USB接口(即输入源本身就无法支持需要的CC比率,所以不用做CC调节),这样接的一个好处就是当输入源没有插入时,电池电压将直接和负载相连接,可以避免sensor电阻带来的轻微的电池输出电压跌落。

       

  •    3.) 如果使用 Datasheet Figure 3  參考線路, 如果沒使用真實的電池,是否可依 BATTERY DETECTION  (page 22) 描述,加一顆 2200uF 電容

            system 的部分 就可得到輸出

    R .如果你只是为了观察到电池的输出,那么可以加一个大的输出电容来干扰电池插入检测,当外部电容在1s内不被8mA的电流放到低于VBATlow门限时会被芯片认为是电池插入。具体的值按照page 23的等式7和8计算。

    以上谢谢!