传统的DC/DC转换器,例如TPS5410,TPS54040这些都需要外部加入二极管、电感、电容构成完整的开关电源。
最近我浏览TI电源管理芯片,发现例如TPS62207,TPS62170已经自带蓄流二极管并且开关频率都偏高,这样可以更好节省PCB面积。
如果后端为14/16bit 6MSPS ADC + ARM11电路, 手持设备,不知这二者之间如何做出比较合适的选择?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Wen DU,
两个锂电池的总容量是多少的?对开关频率有没有要求?ADC对输出纹波有没有要求?如果使用两个IC供电,可以
采用TPS62172给ARM供电;ADC的供电的负载电流较小,可以采用LDO供电,比如TLV70450或TLV70950;或者使用
DC/DC的TPS62173供电。
Wen Du,
TPS73601是无电容的LDO,可以不用接输入、输出电容,便可正常工作。与TLV系列的区别主要在于:TLV的静态
电流能够做得很小,TPS系列的dropout 能够做得比较小。 集成开关的好处:集成开关调节器能够工作在较高的工作频
率,允许使用小尺寸的输入/输出电容、电感及其它滤波电容,与分立方案相比,进一步节省了电路板空间。较高的工作
频率还能够设计较宽的控制环路带宽,支持快速负载瞬态响应。集成DC/DC,可以缩短产品上市时间、节省空间、提高
效率、简化系统热管理,并具有更高的可靠性。缺点:灵活性较差,不能提供较大的输出电流,纹波、及EMI的处理较麻
烦。
目前我采用的是TPS54040+TPS73601的做法, 电源噪声处于可接受水平。
之前TI一款LDO输出258uV(RMS)的噪声,供给Voltage REF +DAC+RC low pass filter+AMP(ADI)产生可调的低噪声、低功率直流电压源,我在系统端发现1k--10k的低频噪声,峰峰值估计在200uV左右。此后我把LDO更换成TPS7A4901了。不知电源与此关系大不?以下是我之前问题的链接:
www.deyisupport.com/.../5861.aspx
尽管采样直流电压源无低频行噪声,但是我把图像传感器加上去,行噪声就出现了。另外,我的图像传感器会把直流电压驱动源的噪声放大约30倍。不知有无办法更好降低此噪声或者找出此噪声的来源。
充电电路采用BQ2057W的经典电路,我们系统待机如果关掉电源的话,再次启动正常需要1分钟,估计会让电源一直处于工作状态,不会关断。