This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电池电量管理芯片选型求助

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ28400, BQ3050, BQ3060

目前想做电池组的电源管理,电池组是2串3并8000mAh的,现在的问题是不知道选哪个电量检测芯片。目前在TI找了两款芯片,疑问如下:

1 BQ34Z100

疑问一:这个芯片采用了阻抗追踪技术,我想问的是,是不是所有使用了这种技术的电量检测芯片,在使用之前都需要先对电池做实验以取得特性参数,然后在下载到芯片里?

疑问二:  因为我们公司不是专做电池的,只是为不同的项目提供电池方面的支持,所以每次采购的电池数目都很小,如果疑问一是肯定的,那是不是每次买一批电池回来后,我都要重新做电池测试取得特性参数? 电池型号假设固定,都是三洋的18650,但是从不同的代理处采购。如果不重复做实验的话,那误差大吗?

2.BQ28400

疑问一:该芯片是CEDV技术,是不是直接使用就可以了?

疑问二:这个芯片的保护功能如果不用的话,相应的管脚可以不接吗?如CHG,ZVCHG,DSG等等。