Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, DAC8760, LM2588, TPS54340, REF3233, LM2587, LM3481, LMR62421, TPS54620, LM25118, LM2731, LMP91000
| 大家好! 我正在设计一个工业仪表的供电。 单片机MSP430F5438。 5个12V的继电器:12V (同时2个继电器打开,加起来140mA左右) 1个5V蜂鸣器:5V 1个DAC8760芯片:12V供电。(用了ISO7641做隔离) 1个ADM2587的485芯片。(这个是带隔离的) ADC和其他的,我都是用TPS79533生成3.3V 成本不用太多考虑,需要考虑的是发热和PCB面积 体积问题。 |
根据某网友的指点:
1. 因为我有10~36V的情况,如果直接变压成12V,可能比较麻烦。建议我先降压到5V,再升压到12V。我觉得有道理,因为LM2588的有个电路就是这样的。
2. DAC不要和继电器共用一个DCDC。
所以我得出下列电源方案
9~24V 输入》
用【TPS54340】降压成5V
》用一颗DC-DC升压12V给 继电器、
》用一颗DC-DC升压12V给 DAC8760:
》给MSP430F5438 以及 蜂鸣器供电
》【TPS79533】LDO生成3.3V。 给REF3233、ADC、ADM2587和其他芯片供电。
我现在的问题是:
1. 继电器大概需要150mA。
2. DAC8760 应该小于100mA吧。
3. TPS54340他能承受的住2A吗?
所以这2个地方的IC应该如何选择呢?特别是DAC这一块,应该选个什么样的电源IC?
谢谢!