This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

麻烦推荐一下TI的电源芯片(主要是5V升压到12V)

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, DAC8760, LM2588, TPS54340, REF3233, LM2587, LM3481, LMR62421, TPS54620, LM25118, LM2731, LMP91000
大家好!

我正在设计一个工业仪表的供电。
单片机MSP430F5438。
5个12V的继电器:12V (同时2个继电器打开,加起来140mA左右)
1个5V蜂鸣器:5V
1个DAC8760芯片:12V供电。(用了ISO7641做隔离)
1个ADM2587的485芯片。(这个是带隔离的)
ADC和其他的,我都是用TPS79533生成3.3V

成本不用太多考虑,需要考虑的是发热和PCB面积 体积问题。

根据某网友的指点:

1. 因为我有10~36V的情况,如果直接变压成12V,可能比较麻烦。建议我先降压到5V,再升压到12V。我觉得有道理,因为LM2588的有个电路就是这样的。

2. DAC不要和继电器共用一个DCDC。

所以我得出下列电源方案

9~24V 输入》
                   用【TPS54340】降压成5V 
                                》用一颗DC-DC升压12V给 继电器、
                                》用一颗DC-DC升压12V给 DAC8760:
                                》给MSP430F5438 以及 蜂鸣器供电
                                》【TPS79533】LDO生成3.3V。 给REF3233、ADC、ADM2587和其他芯片供电。


我现在的问题是:

1. 继电器大概需要150mA。

2. DAC8760 应该小于100mA吧。

3. TPS54340他能承受的住2A吗?


所以这2个地方的IC应该如何选择呢?特别是DAC这一块,应该选个什么样的电源IC?


谢谢!