各位前辈好,本人最近发现一个问题,即通过示波器去测直流信号(如直流输出电源或者电路输出的直流信号)发现总存在峰峰值,这个Vpp一般的有80mv左右,有时候会达到160mv。不知道如何去减小这个纹波(是不是叫纹波啊?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼主,你可以看一下这个纹波的频率是多少,有时也可能是前级直流源引入的交流纹波,另外在测试纹波时,可以做一个地线环去测试,尽量减小测试环路,避免引入其他噪声,这样可以更好地去分析纹波的来源。对于纹波的减小办法,楼上的工程师已经讲得很好了。
你用在什么电路上?如果一般供电,这个纹波你就当不存在嘛,如果是容性负载,你也可以不用考虑吧,如果是敏感的电路你可以加大输出的滤波电容,选择更低漏电流的,或者加其他的滤波电路,这一切得先弄明白,你为什么要在意这个纹波。。。。。。。
你好,一般这个电压等级的纹波算合理的,当然也有可能是你测量的问题,请测量时尽量减小地线回路,谢谢。