原理图 如图 测试输出应该是2.048V但是实际到了2.062V 麻烦帮我看一下是什么原因 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
输入输出电容都太小,按照datasheet推荐修改后再测试下看看?电容太小可能带来不稳定导致测试出现偏差。
我们按回复测试了,修改电容为1uF 和2.2uF 两种试验,测试后问题依旧
HI
输出电容10uF以上,尽量靠近芯片输出脚。
有示波器吗?看看是否是稳定的输出?另外是否都偏高? 有没有更换芯片确认是芯片本身的问题(内部反馈问题)?