This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24045和BQ24092这个两个电池充电芯片的简化电路原理图该如何理解?

Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ24092

(1)host电路是什么意思呢,是否可以不接这部分电路

(2)虚线框中的可变电阻有什么用呢

(3)OUT到CHG之间串联一个发光二极管是做什么用的?

 (4)TS和ISET2这两个引脚可以悬空,不用吗

(5)求一个参考电路

  • (1)host电路表示主机,可以是MCU,可以是系统其它控制器。可以不接这部分电路。

    (2)虚线框表示电池包,可变电阻表示热敏电阻。

    (3)OUT到CHG之间串联一个发光二极管是用来指示芯片工作状态,比如是否在充电,详细说明请读数据手册第17页。

    (4)TS用来测温度的,如果不用则要串连10K电阻接地。ISET2用来设置输入限流的,接高电平、低电平、悬空分别表示3种不同限流值,请看数据手册第4页引脚介绍。

    (5)参考电路请参考bq2404x EVM第6页http://www.ti.com/lit/ug/sluua77/sluua77.pdf

  • (1)DDTM是什么意思呢

    (2)BQ24045和BQ24092两块芯片是那一年出来的产品,是否要停产,是否有升级替换的芯片呢

  • DDTM是针对有一些不可拔除的电池应用场合,这种场合下因为负载往往和电池接在一起,这意味着负载电流可能一直大于最小电流截止门限无法截止,直到max charge timer溢出错误,为了避免这个错误发生,需要禁止掉充电截止功能以及max charge time的计数,这就是DDTM功能的意义。

     

  • 这两款芯片都是现行状态的,TI官方没有对外发布停产的消息,目前是正常的供货的。

  • 我的BQ24092充电电流怎么只有几十mA这么小啊,有谁遇到过这种情况吗?   我选用的编程电阻是561欧姆的,TS端口悬空,芯片底部与地连接在一起了,进行散热。