TI工程师你好。
目前设备进行EMC测试 在做辐射抗扰和手持抗扰测试时,SNS电流采样信号会发生数据跳变,正常3A采样值变成1.5A或者5.5A ,干扰解除后恢复正常,请问有什么办法可以克服这个问题?使用屏蔽线也许是一个解决的方法,但是我们的设备正常使用时无法使用屏蔽线,只能使用普通导线。除此之外是否还有别的方法可以优化,比如电路设计,滤波等。谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师你好。
目前设备进行EMC测试 在做辐射抗扰和手持抗扰测试时,SNS电流采样信号会发生数据跳变,正常3A采样值变成1.5A或者5.5A ,干扰解除后恢复正常,请问有什么办法可以克服这个问题?使用屏蔽线也许是一个解决的方法,但是我们的设备正常使用时无法使用屏蔽线,只能使用普通导线。除此之外是否还有别的方法可以优化,比如电路设计,滤波等。谢谢。

确认SNS信号跳变是否是由于电磁干扰引起的。如果是,那么就需要考虑在电路设计和布局方面进行优化,以提高其抗干扰能力。同时,也可以采取一些其他措施来降低EMI/EMC干扰,例如使用滤波器、增加板层、地平面分离等等。
另外一个可能的原因是设备本身的电源质量不够好,导致电源噪声和高频开关干扰对SNS信号产生干扰。在这种情况下,我们可以考虑使用低ESR电容器进行电源滤波,以减少噪声和干扰。此外,还可以考虑使用更好的电感器和电容器来实现更好的滤波效果。
最后,为了进一步确定问题的原因,我们可以尝试在测试环境中进行一些变化,例如改变测试条件、更换设备等等,以观察SNS信号是否仍然出现跳变。如果SNS信号仍然出现跳变,那么我们就可以基本确定这是由于电磁干扰引起的,并继续采取上述措施进行优化。
HI
不确认你提到的干扰,如果是来自外部的电池干扰,一般都是采用屏蔽,另外就是layout上改善(主要是走线上)。
感谢答复。是辐射发射的干扰,频段一般是小于1000MHZ。高于1000MHZ的就没什么问题。应该是辐射到导线上产生的感应电流被误采到了。
我的设备本身是铁壳子的 辐射应该无法通过外壳进入。供电电压是24V蓄电池。外接一个8欧电阻,实际的电压和电流基本是不变的。板子是四层板,SNS处只有一个RC滤波,要如何处理?
Hi
如果是辐射,一般是用金属壳屏蔽,另外就是如上,走线上注意一点,尽量规则,不要弯弯绕绕,紧凑一些。
通常有几个方面入手来处理:
考虑在敏感电路周围增加地平面或屏蔽。
使用更好的组件:选择具有良好EMI抑制能力的电子元件,如钽电容器、精密电阻等,以确保电路足够稳定。此外,检查电路板上各个元件的位置和布局是否正确,以避免潜在的EMI干扰源。
感谢您的回复。如下图所示,我的电路按照图上的参考设计,采样的RC参数也是如图上的参数。根据您回复的第二条是要修改RC参数的值或者加入共模电感或磁珠? 第四条芯片下面是有完整地平面,屏蔽是指芯片增加屏蔽罩?第五条钽电容是加到采样的RC那里吗?还是哪个位置?

抑制共模干扰,您可以考虑加入共模电感或磁珠。屏蔽可以将信号线套在磁珠或者磁环中,或者芯片周围增加屏蔽罩。钽电容可以考虑将其连接在采样电路的输入端和地之间
就是CSNS那里的电容换成钽电容,可以考虑从这几个方面入手来处理