This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于周期性脉冲电流消耗的电池选择的问题



dear all:

 我有一个应用,负载会以1s为周期,周期中会有10ms左右的20mA突发电流,其他时候都小于1mA,然后希望这样能坚持1年以上。

市面上一般的锂-锰类纽扣电池,标准放电电流在1mA左右,最大放电电流也就5mA,脉冲电流会有30mA的能力。

基本偏大的cr2477标称也就800-1000mAH。脉冲电流的定义是消耗了40%的电,然后电池能坚持10几秒的最大电流。不知道我这样的应用,每周期固定几毫秒消耗20mA的这样的工作状态,选取锂-锰类纽扣电池是否可取?

不行的话一般推荐怎样的纽扣电池(现阶段可能只考虑纽扣电池),能够达到1年以上的使用时间?

这里万分感谢了~

  • 亲;这样的脉冲,完全可以用电池并电解的方式处理。电池只提供总电量即可。

  • 感谢您的回复,是不是这样理解的:

    负载最大耗电为 20mA x 10ms  =》   0.2mA x 1s  =》在1v给电容充电的情况下,如果需要电容来提供c,那么我最小需要并联一个200uf的电容?

    电池是3v左右的,因为整个过程是一直在下降的,我算最低2v好了,那么,其实我只需并联一个200uf/2=100uf的电容?

    1  以上这样的推断是否合理?不合理的话是怎么推断电容该并多大的?

    2 但是电池不可能让电容低于自己很多的时候才开始给电容充电吧,所以这应该是个很动态的过程。因为电池的供电能力弱,所以当20ma来的时候,整体电压会有所下降一点对吧?

    3 这样做的目的是用时间来换取电池的平稳放电,是这个意思吧?

    以上是假想,第二点我会实际测试下的~

    电源小白一个。。。很多虽然理论上能解释了,但是心里没谱,大神们给个确定吧,多谢了~

  • 亲,你的感觉是对的。由于电池内阻问题,不适合高倍率放电。而电容刚好能弥补。这个应用里,两者是不错搭档。关于电容选取,是按电池最低电压与负载能接受最低电压差与容值积等于周期负载电荷量这个等式来计算的(不好意思,IPAD发公式有点问题,永文字描述了,见谅)。