你好,目前在使用UCD9222和UCD7242为两个dsp内核供电,但是遇到配置的问题。我们使用usb adapter,软件为TI-Fusion-Digital-Power-Designer-1.8.95,在参考TI的配置文件之后,我们自己配的文件总感觉有些问题,希望帮忙看一下是哪里有问题,另外,在无负载的时候,软件监控输出电流始终为10A+,而且如何让它自己跑起来也是问题,现在只有在软件的控制下才能启动输出

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
恩,由于这个电源调的正确与否不敢肯定,所以没敢连接后面的电路负载,后面是接的DSP芯片。我在软件中配置项,修改了Iout cal gain项,将它增加到200M欧,监控电流就下来了,现在是6A左右。现在问题是配置好了以后,如果断电再开的话,有时候就又出现CLF错误,而且rail #1很不稳定,经常都不能输出电压;相对来说rail#2要稳定些,每次都可以正常输出电压。两个通路的外接电路时一样的,配置也一样,这样的情况下,rail#1不稳定的原因在哪里呢?
现在只有在软件中用always converting选项可以把电路启动,如果脱离软件,用control pin方式如何工作呢?我们外面用FPGA来控制和监控ucd9222的PG引脚和EN引脚,在control pin方式下,是不是只要使使能引脚拉高就可以了?有没有其他需要控制的引脚启动电路呢?


你好,请问您CDCE62005晶振的起振解决了吗?我遇到一样的问题了,万分感谢
你好,along153@163.com,可以联系我,讨论下。
晶振起震的问题,我们是经过配置CDCE62005之后晶振才起振和正常工作的
最后先配置下芯片试试,配置的时候可以选择哪种方式作为输入,千万不要把aux那个禁掉了
关于你的Rail1输出不稳定,你有没有通过GUI看环路测试曲线,看是否有足够的相位和增益裕量。 同时你说的CLF报告错误是哪些错误?能否截图看一下。