This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

lm3409hv使用问题

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

你好,我们根据资料做出来了LM3409HV的驱动板:

1:我的LED是西铁城CL-L050-1825,需要提供62.4v电压,3.5a电流。

2:开关频率达到上述要求

3:驱动基本能用buck电路来实现。

存在问题:

1.Q1,p-mos管发热量相当高(不加散热情况下,能把焊盘上的锡融掉)。

2.电感附近有噪声。

请协助解决问题争取产品早日量产促进合作共赢!

谢谢!

  • 你好,留个联系方式可以么??

  • 有驱动波形吗? 你的输入电压是多少?

    你的输出电压很高,输入跟输出相差不大的话,那占空比很大,而且电流也大,一般PMOS的Rdson本来就是比较大,很可能烧管子,是不是考虑并联几个管子。输入输出规格差不多的话也可以考虑buck-boost电路。

    至于,电感的噪声,建议看下电感电流的波形,buck电路对电感的直流偏置能力要求比较严酷,看看峰值处有没有畸变,可能饱和引起。

  • 工作频率设计是多少?是否设计太高了?还请多描述些条件。电感需要看看电流波形,如果有很高的尖峰电流,有可能饱和了。

  • 您好,对于您的问题:

    1. 开关管Q1损耗过大而过热: 首先所以开关管损耗来源于开关损耗及导通损耗,所以从这两方面着手检查:

    a. 电路工作频率: 如您上面所述其输出功率已超出200W,故建议您的工作频率设置在低于50KHz的水平,过高时开关损耗过大直接就可导致MOS管过热无法工作业

    b. MOS管的选择: 这时请注意两个参数-RDSon和Ciss,RDSon会影响导通损耗而Ciss会影响开关损耗, 两个值均为越小越好,如方便不知您是否能贴上您所用MOS管的型号,我们可帮忙确认其是否合适。

    2. 电感噪声: 可能的原因较多,较常规的有-a. 电感趋于饱和态(请查看电感电流波形是否有弯曲以确认,如确实如此建议最好加大磁芯解决)b. 漏感过大与MOS管等效电容产生振荡电流(改善绕线工艺等)c. 电感磁芯未浸油(添加浸油工艺)...

    希望以上能给您帮助,如有其他问题请与我们保持联系,祝产品早日量产!

  • 我的邮箱地址1873176810@qq.com

  • LM3409HV芯片开发西铁城CLL050-1825A1-303M1A2(200W 3000K)灯珠的驱动

    开关电源供电3.3A 60V(可微调到64V左右)

    灯珠最大功率200.5W

    调光方式:

    DMX512(256级)信号转换输出PWM信号(频率约31.25khz)

    现在遇到的问题:

    1.灯珠在62.4V时工作电流3.2A左右达到最佳工作状态

    但LM3409HV工作时当输入电压达到62V时输出电压被降为58V,无法达到预期输出。

    请问需要如何修改电路才能达到响应输出?

    2.用DMX512控台进行调光256级调光时,在31.25Khz的8位精度的PWM信号下,

    PWM信号以步长为1的占空比改变均导致LED灯出现明显的亮度改变,即无法平滑调整亮度。

    请问能否通过修改LM3409HV外围电路达到平滑调整亮度的目的?

    感谢支持!

  • 请问mos管选通端工作频率设置在350khz是否太高?

    LM3409HV芯片开发西铁城CLL050-1825A1-303M1A2(200W 3000K)灯珠的驱动

    开关电源供电3.3A 60V(可微调到64V左右)

    灯珠最大功率200.5W

    调光方式:

    DMX512(256级)信号转换输出PWM信号(频率约31.25khz)

    现在遇到的问题:

    1.灯珠在62.4V时工作电流3.2A左右达到最佳工作状态

    但LM3409HV工作时当输入电压达到62V时输出电压被降为58V,无法达到预期输出。

    请问需要如何修改电路才能达到响应输出?

    2.用DMX512控台进行调光256级调光时,在31.25Khz的8位精度的PWM信号下,

    PWM信号以步长为1的占空比改变均导致LED灯出现明显的亮度改变,即无法平滑调整亮度。

    请问能否通过修改LM3409HV外围电路达到平滑调整亮度的目的?

    感谢支持!

  • 请问mos管选通端工作频率设置在350khz是否太高?

    LM3409HV芯片开发西铁城CLL050-1825A1-303M1A2(200W 3000K)灯珠的驱动

    开关电源供电3.3A 60V(可微调到64V左右)

    灯珠最大功率200.5W

    调光方式:

    DMX512(256级)信号转换输出PWM信号(频率约31.25khz)

    现在遇到的问题:

    1.灯珠在62.4V时工作电流3.2A左右达到最佳工作状态

    但LM3409HV工作时当输入电压达到62V时输出电压被降为58V,无法达到预期输出。

    请问需要如何修改电路才能达到响应输出?

    2.用DMX512控台进行调光256级调光时,在31.25Khz的8位精度的PWM信号下,

    PWM信号以步长为1的占空比改变均导致LED灯出现明显的亮度改变,即无法平滑调整亮度。

    请问能否通过修改LM3409HV外围电路达到平滑调整亮度的目的?

    感谢支持!

  • 请问mos管选通端工作频率设置在350khz是否太高?

    LM3409HV芯片开发西铁城CLL050-1825A1-303M1A2(200W 3000K)灯珠的驱动

    开关电源供电3.3A 60V(可微调到64V左右)

    灯珠最大功率200.5W

    调光方式:

    DMX512(256级)信号转换输出PWM信号(频率约31.25khz)

    现在遇到的问题:

    1.灯珠在62.4V时工作电流3.2A左右达到最佳工作状态

    但LM3409HV工作时当输入电压达到62V时输出电压被降为58V,无法达到预期输出。

    请问需要如何修改电路才能达到响应输出?

    2.用DMX512控台进行调光256级调光时,在31.25Khz的8位精度的PWM信号下,

    PWM信号以步长为1的占空比改变均导致LED灯出现明显的亮度改变,即无法平滑调整亮度。

    请问能否通过修改LM3409HV外围电路达到平滑调整亮度的目的?

    感谢支持!

  • 请问mos管选通端工作频率设置在350khz是否太高?

    LM3409HV芯片开发西铁城CLL050-1825A1-303M1A2(200W 3000K)灯珠的驱动

    开关电源供电3.3A 60V(可微调到64V左右)

    灯珠最大功率200.5W

    调光方式:

    DMX512(256级)信号转换输出PWM信号(频率约31.25khz)

    现在遇到的问题:

    1.灯珠在62.4V时工作电流3.2A左右达到最佳工作状态

    但LM3409HV工作时当输入电压达到62V时输出电压被降为58V,无法达到预期输出。

    请问需要如何修改电路才能达到响应输出?

    2.用DMX512控台进行调光256级调光时,在31.25Khz的8位精度的PWM信号下,

    PWM信号以步长为1的占空比改变均导致LED灯出现明显的亮度改变,即无法平滑调整亮度。

    请问能否通过修改LM3409HV外围电路达到平滑调整亮度的目的?

    感谢支持!

  • 请问mos管选通端工作频率设置在350khz是否太高?

    LM3409HV芯片开发西铁城CLL050-1825A1-303M1A2(200W 3000K)灯珠的驱动

    开关电源供电3.3A 60V(可微调到64V左右)

    灯珠最大功率200.5W

    调光方式:

    DMX512(256级)信号转换输出PWM信号(频率约31.25khz)

    现在遇到的问题:

    1.灯珠在62.4V时工作电流3.2A左右达到最佳工作状态

    但LM3409HV工作时当输入电压达到62V时输出电压被降为58V,无法达到预期输出。

    请问需要如何修改电路才能达到响应输出?

    2.用DMX512控台进行调光256级调光时,在31.25Khz的8位精度的PWM信号下,

    PWM信号以步长为1的占空比改变均导致LED灯出现明显的亮度改变,即无法平滑调整亮度。

    请问能否通过修改LM3409HV外围电路达到平滑调整亮度的目的?

    感谢支持!

  • 请问mos管选通端工作频率设置在350khz是否太高?

    LM3409HV芯片开发西铁城CLL050-1825A1-303M1A2(200W 3000K)灯珠的驱动

    开关电源供电3.3A 60V(可微调到64V左右)

    灯珠最大功率200.5W

    调光方式:

    DMX512(256级)信号转换输出PWM信号(频率约31.25khz)

    现在遇到的问题:

    1.灯珠在62.4V时工作电流3.2A左右达到最佳工作状态

    但LM3409HV工作时当输入电压达到62V时输出电压被降为58V,无法达到预期输出。

    请问需要如何修改电路才能达到响应输出?

    2.用DMX512控台进行调光256级调光时,在31.25Khz的8位精度的PWM信号下,

    PWM信号以步长为1的占空比改变均导致LED灯出现明显的亮度改变,即无法平滑调整亮度。

    请问能否通过修改LM3409HV外围电路达到平滑调整亮度的目的?

    感谢支持!

  • 您好Eddy,

    关于您的问题:

    1. 输入电压过低(或输入输出压差过小)时输出不正常: 这是由于LM3409的最大工作占空比由于最小Ton及环路要求等无法做到100%, 一般建议最大取到90%~95%, 所以设占空比为D,则在固定输入电压Vin时最大输出电压Vo理论最大值为Vomax = Dmax * Vin = (0.9~0.95) * Vin, 另外若同时考虑到板子工作时电感, 输入/出线, MOS管等上面在大电流时也会有一定压降,所以实际在固定输入电压时, 合适的最大输出电压会更低。

    因此,鉴于您的问题,我们建议您可以适当提高前级恒压源输入电压或将输出LED负载减少1~2颗灯。

    2. PWM调光不平滑: 这个是没有问题的,而且其他客户已有成功案例, 如果您这边有出现亮度改变过大的问题,建议:A. 用示波器监测送到LM3409HV_EN脚的PWM波形, 在您的调光台以步长1做占空比变化时, 送到EN脚的PWM波是否也严格按1的步长在变化工

    B. 如果您的电源目前工作频率已照之前所述将工作频率降至50KHz以下,那么31.25KHz的调光频率已过高, 此时PWM调光频率至少要保证<1/10的电源工作频率, 以您的状况我们建议选取1KHz, 不然有机会PWM调光波形与LM3409_GATE PWM波形会频繁出现‘失火’, 线路难以正常工作。

  • mos 管选型是IRF5210S,g极频率到达350khz,是不是发热大的主要原因?

  • 参照EVM板48V输入42V/1.5A输出 400K的mos管选型来看,你的mosfet Qg偏大,建议改小。

  • 我的意思是3409引脚输出到g极的频率是350k,请问Qg偏大对电路有什么影响?根据项目要求,请问对mosfet 有什么建议选型?