我想用BQ24195DIY一个可以充电的台灯,灯用LED串联的。
然后带有充电指示,电量指示,这个我想用双色led做,在台灯刚打开的时候用闪几次灯的方式指示电量。
然后就是准备用STC的单片机控制。我遇到了一些问题,向大家求助一下,麻烦大家帮忙解答一下。
1,BQ24195的升压输出是PMID,但是我看到这个芯片的评估板上BTST和SW连接后有个System Out;然后SYS后面也有个输出,这两个具体是什么?
2,我准备用stc的单片机控制,但是单片机的供电使用电池直接供电还是怎么样?单片机是用5v的还是3v的?还有SDA ACL INT需要上拉的3.3V怎么提供?
3,充电和电量指示灯可以通过单片机来控制,但是具体的电量要怎么检测出来,通过BQ24195的某个引脚还是其他方法?
4,我整个系统只想要一个开关,这个开关放在什么地方合适?因为如果台灯长时间不用的话我想让电池开路,或者尽量消耗很少的电量。
我是一个新手,问题可能比较多,希望能得到大家的帮助,先谢谢了!