This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS659112 EEPROM内容是否可以自行修改(需要设置IMAX)



 

 

现象:当我们外接1000MBASE-T的时候,由于使用此VIO输出3.3V供给PHY(ET1011)0.6A。导致SATA接口无法正常。
经过测量:接1000BASE_T时,系统电源VIO输出为2.98V,输出电流为0.9A,电感前端输出占空比稳定。
              当不接网线时,系统电流0.5A左右。输出为3.3V,电感前端输出占空比不稳定。
 
 通过设置TPS659112寄存器,IMAX电流后,波形与占空比都正确了。
如果使用默认值的话,电流被限制在了0.6A以内,无法在启动的时候使用更大的电流。
因此,想更改EEPROM的内容,以希望得到更大的电流输出能力。
 
 
             
  • 1. EEPROM 的修改权限没有开放,只能工厂改。如果你的量非常大,可以找到我们这边的研发,为你们定义一款。

    2.请问你的主平台是什么,一般PMU是跟着平台走的。你可以share一下你的平台,然后帮你看看有没有对应的PMU。

    3.如果你的外设是平台之外的,然后电流不够,可以外挂一个DCDC来解决这个问题。

    谢谢。