Part Number: BQ76952
1.电源输入BAT/47脚,可否不接,由外围电路控制其通断?是否有什么注意事项?
2.BAT供电,初始化是什么模式?NORMAL吗?如果是其他模式,有哪些方式使其进入NORMAL模式,通讯指令?拉低RST_SHUT?拉低TS2?
3.VC0与VSS连接的问题,整体方案上,PGND会先接通,B0检测线和其他单节一起通过插座接入。
a GND/VSS也从PGND接入,那么VC0需要如何处理?已开发产品经验分享?GND/VSS与VC0先在PCB上通过0ohm连接,插线后取下0ohm,操作上有点麻烦
b GND/VSS从VC0接入,即VC0和VSS在PCB上铜箔短接,那么是否还需要VC0的RF阻容?此时乱序上电是否有问题?
4.对于这种不控放电、仅控制充电,双MOS充电的,高侧驱动应该怎么接?
5.PCHG PDSG何种情况下使用?
6.DCHG DDSG是电平信号?若启用,则高侧驱动自动被禁用?
7.PACK/42脚,具体作用是什么?在我司这种方案下,是否可以不接?串联电阻的功耗跟哪些有关、应如何计算?
8.REG1 REG2若使用,注意事项?
9.若独立全保护,即充电&放电控制、无MCU主机,BQ76952在充电和放电的唤醒逻辑是什么?