This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教下有关TPS92640的问题,有人用过这个芯片吗?

Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

我最近在用这个芯片设计可调输出电流的电路时,遇到了一些问题,在这里贴出来,向大家请教下。

1、

这是参数规格上写的,没写驱动管输出的电压电流是多大,那在设计输出mos管的时候,应该怎么设计了?

2、 下面这个Vhys是代表什么参数了,具体根据哪些东西确定了。

现在就有这些问题,希望能得到大家的回答,谢谢了

  • 亲,不同电压下输出电流不同,加之栅驱动通常用栅电阻衡量和调整开关速度。因此,用IC内寄生电阻来描述驱动能力,对客户来讲更容易。由于驱动电流虽然大;时间却非常短,一般;热并不是问题。

    亲,在额定状态下,用(源电压-栅电压)/栅总电阻;获得任何状态下的驱动电流。

  • 你好,我对下面这个参数也不是特别明确,能不能给解释下了:

    这个UDIM引脚上的Vhys电压是什么意思了?根据哪些参数确定的了?

    这个

  • Iout (Max) =5A

    Vhys指的是UVLO关断电压和开启电压的差值。

  • 你好,关于TPS92640这颗料,里面有个VOUT过压保护PIN脚,这个脚只是做过压保护用吗?在恒流输出时,没有用作电压反馈吧?还有关于频率的设定,我如果直接在VOUT接个固定的电压,是不是工作频率就固定了呢?麻烦帮我解答下,我最近在用这颗料,还请帮忙解答下,谢谢!