如题,电源模块是TPS5450组成的19V转8VDC-DC电路,输出电压8V,输出最大电流2A,设计的电路输出电感为47uH,输出电容100uF。
在开启热敏打印机的时候,DC-DC电路输出的8V就会出现明显的陷波,陷波最大能达到2V,陷波周期比较小,大概为1Hz。关闭打印机,陷波就消失。
求教为什么会出现这种情况呢?如何解决这个问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,电源模块是TPS5450组成的19V转8VDC-DC电路,输出电压8V,输出最大电流2A,设计的电路输出电感为47uH,输出电容100uF。
在开启热敏打印机的时候,DC-DC电路输出的8V就会出现明显的陷波,陷波最大能达到2V,陷波周期比较小,大概为1Hz。关闭打印机,陷波就消失。
求教为什么会出现这种情况呢?如何解决这个问题?
楼主,看一下在陷波的时候输出的电流波形是什么样的,看看是不是打印机在工作时瞬时拉的电流过大,导致输出电压陷落。
测试了一下电流,发现打印机工作时拉的电流的确比较大,那么怎么样解决这个问题呢?19V电源适配器额定输出电流是2.54A,是不是该换一个更大电流的适配器?