This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急~TPS7A3301 加載問題



你好
我目前使用TPS7A3301
但现在有个问题
我只要一抽负载电压就跳掉了
以下为加载的一些实验......
后来以为是过热问题,加heatsink上去及用风扇吹还是一样
电路我是参照spec的page11去画的,电阻一样用spec的建议R1:3.09M,R2:215K
Cnr:1uF,Cff:10n
有试着将Cnr及Cff加大或变小
状况还是一样
同时间用相同的PCB但IC换成TPS7A4700及TPS7A4701去转正电压
不加Hestsink一样24V转18V/1A抽30分钟也没问题
请问是什么问题?要如何解决?
谢谢

因为实际运用输入是-24V
1.-19V转-18V/1A,约30分钟没有问题
2.-21V转-18V/1A,约1分钟就跳掉
3.-23V转-18V/1A,约10秒就跳掉
4.-24V转-18V/1A,不到3秒就跳掉
5.-24V转-18V/700mA,不到3秒就跳掉
7.-24V转-18V/500mA,不到5秒就跳掉

  • 应该是过热问题。

    如果是-21V转18V/1A,芯片本身的功耗已经为3W。芯片是QFN封装,要加散热片,一般来说会放在芯片顶端。芯片的θJCtop是27.6°C/W,你很难从顶部散热。

    这么大电流的持续工作,建议采用DC-DC变换器,不建议采用LDO。