Part Number: BQ76952
你好,请问BQ76952在均衡时无法进行电压采集的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当外接的均衡电阻和MOS发生开路或者短路时,会导致均衡电流无法正常流动或者过大,可能导致电池组电压失衡或者其他故障。为了检测这些故障,可以尝试以下方法:
检测均衡电路的输出电压:在均衡模式下通过读取均衡电路的输出电压来检测外接的均衡电阻和MOS是否正常工作。当均衡电路输出电压低于一定阈值时,可能代表着均衡电阻或MOS出现了开路或短路。
检测均衡电路的输出电流:在均衡模式下通过读取均衡电路的输出电流来检测外接的均衡电阻和MOS是否正常工作。当均衡电路输出电流超过一定阈值时,可能代表着均衡电阻或MOS出现了开路或短路。
引入故障保护电路:可以考虑在均衡电路中引入故障保护电路,例如过流保护、短路保护等。当均衡电路工作异常时,故障保护电路会立即发出报警或切断输出,以避免进一步损坏电池组。
系统监控:在整个电池管理系统中,应当设置完备的监控系统,及时监测电池组的各项参数,如电压、温度、电流等,并且及时记录和报告异常情况,以便实时处理。
好像还有这种方式:
BQ76952提供了一个“均衡状态”引脚(BSTAT),它可以用于检测当前均衡器的状态。当均衡器正在工作时,BSTAT引脚会输出高电平,否则输出低电平。通过监测BSTAT引脚的状态,可以间接得知均衡器正在工作还是停止工作。
另外,BQ76952还提供了一个“开关状态”引脚(SW),它可以用于控制外部开关,从而实现对输出电流的调节。通过控制SW引脚,可以使电流流向或绕过电池单元,从而实现电池均衡的功能。同时,也可以通过监测SW引脚的状态,来判断输出电流的方向和大小。
因此,如果需要读取均衡模式下的输出电流和输出电压,可以通过监测BSTAT引脚和控制SW引脚来间接实现。
在BQ76952的均衡模式下,由于芯片需要控制各个均衡FET管的开关状态来实现电池单体之间的均衡,因此会占用较多的I/O口和计算资源,导致芯片无法同时进行电压采集。因此,在实际应用中,较为合理的做法是在均衡操作和电压采集之间进行切换,并根据实际需求和系统设计选择不同的工作模式。BQ76952提供了两种均衡模式:自适应均衡模式和强制均衡模式。在自适应均衡模式下,BQ76952根据单体电池的电压差异和充电状态等因素来决定是否需要均衡,以及均衡的强度和时间。在强制均衡模式下,BQ76952会强制开启所有的均衡FET,以使所有单体电池达到相同的电压。
您好, 电池不均衡的原因请参考文档 BQ76952 应用在低串数电池包时电池均衡的设计考虑