This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMG1025-Q1EVM: 最大频率 - 激光二极管的选择

Part Number: LMG1025-Q1EVM


各位专家好:

我想采用该参考板对激光二极管采取一个电流调制的操作,目前需要请教一下,该参考板在未做改动的情况下,能够通过外部信号发生器能够达到的最大频率是多少,其次,对于激光二极管与贵司给出的四个电阻有什么具体的对应关系,在激光二极管的选择上应该注意哪些问题。

希望得到您的回复! 谢谢!