This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ78350-R2-DEVICE-FW
在满足Sleep条件下,用BQStudio设置,以及用Advaned comm SMB 发0x11指令,和单片机发0X11进入SLEEP,静态电流没怎么下降。不知何因。
您好,进入sleep mode时请不要接充电器或者负载,您可以通过bqstudio观察, 下指令进入sleep mode以后就不通讯了。
没接充电器或者负载。尝试用shutdown模式,仅下降1毫安左右,还有10多毫安电流,是不是和78350的内部设置有关?
您好,电流是怎么检测的,是否还有其它耗电的电路。
您的电路和gg文件发过来看一下。
您好!不知收到电路和gg文件后发现产生功耗大的原因没有?现在有个新问题,在用外部均衡充电器充电过程中,发现电池序列号会从0001变为不确定的值,从bqstudio 可看到确实改变了。
您好,非常抱歉没有收到您的电路和gg文件。电池序号改变是否方便发BQSTUDIO过来看一下。