This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2842输入电压太小怎么回事?

Other Parts Discussed in Thread: LM2842, LMR14206, LM2675

1 您好,上述电路中,为什么输入电压达不到24V。输出5V,输入电压在6-8V时正常,当提高VIN时,输入电流也会随之增大,增大到9V以上时,电路不再工作,这是哪方面原因?

2 另外,LM2842和LMR14206有什么区别?怎么看参数都是一样?

  • 另外,目前电路是空载,加50mA负载也是这种情况。求解答。

  • 亲,高压上不去可能与L1或PCB布线有关。高电压会导致L1饱和,需要用更大的电感量和更高的抗饱和电流电感。

  • 我把L1换成33uH和100uH,现象还是一样,应该不是电感的原因,这两种电感我在LM2675电路上用工作完全正常。也基本可以排除PCB布线的问题。目前的问题是:输出5V。问题:当输入电压Vin在6v时,输入电流10mA,随着增大输入电压到7V,输入电流增大到30mA;SW和CB端有正常矩形波;

                                        随着Vin增大,输入电流急剧增大,当Vin大于11.5V时,输入电流达到130mA,再增大Vin,SW和CB端没有任何波形了.

                                       而且,我不接L1,即整个L1后悬空时,在Vin小于11.5V时,CB和SW端有电压,当Vin超过11.5V时,SW立刻为0,CB也为0,输入电流也增大到130mA。

          我的问题是芯片是不是假的?我换了几片都是这样。正常情况下,如果L1不接,理论上芯片应该能够承受45V电压,现在12V都承受不了。

  • 亲;如果不是一级代理出的货,有假的风险。建议一方面找供货商追索信息,另一方面;同过TI网店购买些样品测试。

  • Hi

        应该不是假片,因为在低电压转换正常,只是你要确认芯片是LM2842.

        对于输入电压变高而导致异常,主要是因为输入电压变高时,电感的ripple电流将变大,而容易导致到过流保护。

        对于轻载空载而言,如果也发生这种情况,说明你layout(包括功率走线)不是很好,线路中noise比较大,更加容易出现保护的现象。

        layout可以参考TI的EVM板:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snva377d/snva377d.pdf

  • Hi

     前面提到的电感也是因素之一,之一电感电流要选大一点的功率电感。

        layout要比较紧凑, 二极管选择超快回复的肖特基二极管就可以,用贴片封装的就行。 

  • 楼主可以根据设计规格在webench仿真一下原理图;另外,请确认芯片的质量没有问题

  • 问题解决了,确定是LM2842是假冒,我换成LMR14206就可以了,现在Vin 24V也可以。我查看了一下,LM2842上也没有管脚1的ID标识,LMR14206上有。谢谢!

  • 解决了就好,碰到假芯片很浪费时间,所以务必确保芯片的质量