EV2300中IIC用法中的VOUT引脚和bq27510如何连接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这两者连接上,bq Evaluation Software该软件显示Communication Error,可能存在什么原因啊???他们连接需要注意哪些问题??
1.检查一下BQ27510是否正常工作,检查方式是查看BQ27510的内部LDO电压输出是否正常,TS管脚上是否存在方波。
2.检查一下I2C的上拉电压,抓取I2C波形
3.EV2300是否正常工作
4.如果电量计处于ROM模式下则需要发送退出ROM模式命令
5.是否同时开启多个EVSW软件,导致一部分EVSW无法连接到EV2300?
1.检查一下BQ27510是否正常工作,检查方式是查看BQ27510的内部LDO电压输出是否正常,TS管脚上是否存在方波。
2.检查一下I2C的上拉电压,抓取I2C波形
3.EV2300是否正常工作
4.如果电量计处于ROM模式下则需要发送退出ROM模式命令
5.是否同时开启多个EVSW软件,导致一部分EVSW无法连接到EV2300?
EVSW软件中的DataRAM中的“State of charge”的值不正确,想更改它。可点击无法更改,是什么状况。如果是这种状况线,记录.log 文件,那文件的应该是不可靠的吧????
DataRAM里的SOC是只读的寄存器,如果发生错误不是直接修改该数值,而是通过配置Dataflash里的参数使得电量计自行计算出一个准确的SOC数值。建议楼主重新看一下整个开发过程是否有问题。