This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输入是55V用LM2576HVS-ADJ可以调出5V的电压,但是当用R1=1K,R2=39K想调出49.2V(约为48V电压)时结果是:输入和输出都是2.3V左右,其中输入电压为55V/1A电源,D1:HER302,L1:470uH/330uH,CIN:100uF/100V,COUT:1000uF/63V,这是哪里出了问题?
Hi
很可能芯片已经烧掉了,等效于将输入电压被拉到GND, 所以表现出来的是电源供应器过载输出电压被拉低。
请问你测试时,带多大负载?
Hi
你的输入电压比较高,接近芯片的耐压63V.
在测试的时候注意你输入连接,以及板子输入部分的layout,因为如果导线有比较大的寄生电感,容易在输入产生非常大的震荡电压,而导致芯片烧掉。你可以用示波器测试一下启动瞬间的输入电压变化。
如果是这样的话,建议你在导线连接板子处增加一个1000uF的稳压电容(同时注意接线不要太长,板子的输入走线宽一点,100uF的输入电容尽量靠近芯片Vin脚)。
这是新的芯片,调48V的调不出来开始我也以为是烧掉了,但是我又把R2换成6.12K,R1换成2K的又有5V电压输出的,这样我测试了两三块芯片都一样的,我都是空载测试的。
启动瞬间的输入电压是从11V左右慢慢升到56V然后在55V稳定,PCB板上的元件都是放在LM2576HVS-ADJ的,走线都很近,线粗为42MIL。刚刚测试了一下在导线连接板子处增加一个1000uF的稳压电容能听到板子上的元件有嘀嘀的响声,赶紧拔天电源,以为芯片烧了,然后把R2换成6.12K,R1换成2K,用12V的输入电压能够测试出5V的输出电压,但是用55V的输入电压就不能输出5V的电压了,输入测试也只有3V左右,输出也是3V左右,(以前测试也用55V可以输出5V电压的),请问这是什么问题,应如何处理?或者有没有其它的芯片介绍?