Other Parts Discussed in Thread: LM25116, TPS40132
我现在正在进行的一个案子,要求是7-36V输入,输出为4.2V/40A,我想用LM25116来做,不知能否做到这么大功率?需要注意那些?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
怎么没人回我呀?我这案子已经进行到第二版了,目前问题是在输入10V以上拉载没问题,但在10V以下,拉不到40A,只能拉到25A,我修改CS电阻没效果。不知是何原因?
有试过,它IC内部是一一个7.4V调整管作为驱动,我有试过外加一12V电压来做驱动Vcc,结果一样,我还有一问题请教,我MOS驱动关断出现负的尖峰,怎么解决?
你是示波器全带宽测试的吗?
yingxin chen1 说:有试过,它IC内部是一一个7.4V调整管作为驱动,我有试过外加一12V电压来做驱动Vcc,结果一样,我还有一问题请教,我MOS驱动关断出现负的尖峰,怎么解决?
TI专家们,我的问题帮我回一下呀,问题总结如下:1.驱动要外加图腾要怎样加? 2.在低压8V以下拉不到满载40A,只能拉到28A,怀疑是低压驱动能力不足,要怎样改,从MOS选用或修改驱动都行,请提供一些建议。3.在多接几颗MOS,驱动电压就变更低,只有4,5V左右,空载也一样,如上下各接一颗MOS,驱动电压还比较正常。是选用MOS的Qg的大小的问题。
以上问题请尽快帮我解答。多多感谢!
40A,建议采用两相buck来做,如TPS40132。
使用外置晶体管图腾柱来实现的话,就浪费了芯片内部集成的大电流MOS驱动,如果实在要用,可以参考我们的power tips。
驱动MOS可以使用专门的MOS驱动来设计,而且我们公司也有一些超低Qg的MOS可供选择,具体可以到官网查阅。
谢谢
谢谢你的回复!我刚看了一下你推荐IC TPS40132,它输出电压只能做到5V,但我要的是输出电压4.2V,你说TI有专门的驱动MOS可以使用专门的MOS驱动来设计,TI网站也有一些超低Qg的MOS可供选择,能否直接提供型号给我,我到网站下载,我不知型号比较难找。多谢!
您好,由于我不知道你的系统的供电情况,所以比较难找。
你进到我们官网www.ti.com
进入product -> power managment
在左侧的栏目里有Power MOSFET 一栏, 里面有我们的MOS的参数,你可以拿这些参数和你现在用的MOS的参数对比下,看导通电阻和Qg比你现在用的要小的。
在左侧的 AC/DC and Isolated DC/DC Power Supply (615) 一栏中,有gate driver一栏,里面有你需要的MOS驱动,选驱动电流比25116大一点的。
谢谢。