看了TI电源管理芯片和Battery Management Guide,好像没合适的,请各位推荐一款芯片吧,输入5~12V均可,输出12V,1A,谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
1.请问你是需要
电池保护?
电池充电?
恒定12V电压输出?
2 电量指示一键开关又是什么意思?
如果仅仅是充电的话可以考虑我们的BQ24133。
谢谢
您好,
1 三节电池充电可以使用BQ24133,全集成而且充电电流较大,集成了power path 功能,可以实现充放电管理。
2 电量显示 和 轻触开关 可以使用MCU 去实现。
3 如果不想使用MCU,电量显示可以使用窗口比较器,按键可以使用自锁开关。
谢谢