在看手册时,看到这样一句话,不知道什么意思,能帮我解释下吗?谢谢了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,vdpm是动态功率调节电压的意思。
从太阳能板得电,需要做功率最大跟踪。
VDPM短路到地时,当输出电流需求超过了太阳能板最大能提供的电流时,输入电压会被钳位在3.65V。
VDPM开路时,当输出电流需求超过了太阳能板最大能提供的电流时,输入电压会被钳位在比电池电压高100mV的样子。
谢谢
您好,你可以尝试两种方法来验证哪种方法对于你的系统效率比较高。
请问下BQ24210的VTSB和TS引脚该怎么接呢?有没有参考的例子?数据手册里面提及的,我不太明白。
您好,我最近也在用24210,我想咨询一下:BAT这端输出的波形应该是啥样的。我的现在是可以充电,但是波形是4V-4.1V的矩形波,25Ms翻转一次。不知道是否正确。谢谢