最好是有带参数的电路,谢谢大神!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第一种是输入48V,8个LED,每个LED电压是3.1-3.5V、1W;电流50-350mA
还有一种是220V输入,其他一样
1.好像没有48VAC的TRIAC调光器吧,这个可以再确认一下吗,或者提供一下调光器的编号。
2.220V输入的话可以用LM3447,隔离和非隔离都可以做。官网上可以下载到参考电路和excel计算表格。
谢谢!
可控硅调光器一般都是直接在市面上买的呀,而且不同品牌的调光器电路都有些区别。如果你只是想了解调光器的电路的话可以上网搜一下。
LM3447是用来做LED灯的驱动,调光器会接在220VAC和LED驱动之间。
常用的比如LUTRON, Panasonic,施耐德得调光效果都不错。调光这个东西很看具体情况,我们也不能保证每款调光器获得的调光效果一样。
不过终端客户一般都会告诉你要测试哪几款调光器吧。