This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq76940通信成功基本条件



我已经按照推荐电路连接好,只是REGSRC没接,EV2300通信不成功,是不是必须给REGSRC供电呢?

通信还需要哪些必要条件呢?

  • REGSRC必须接的,否则芯片无法工作。只要按照datasheet原理图接注意给I2C上拉就能通信。

  • REGSRC直接连接第5节电池的正可以吗,电压大约在16V左右。

    我连接上后,REGOUT引脚并没有2.5V电压输出,通信也没成功;已上拉到第1节电池正,约3.2V。

  • 不建议直接这么加,因为这样的话下面的5节会比其他消耗更多的电流造成电芯之间不均衡,建议是通过一个MOS管接到弟5节,MOS管S和D分别接到整个电池包正极和REGSRC。楼主仔细查看一下目前电路和EVM电路有什么区别。

  • 是的,正常使用的时候是不能这样接。

    我现在主要是在测试电路,首先确定能不能与之正常通信,实现我所需要的功能,然后再进行电路设计。

    就是我给REGSRC供电后,REGOUT是不是一定有输出,如果没有输出就可以判定芯片没有正常工作对吗?

    我现在已经给REGSRC供电,但是通信也没成功,有没有判定芯片是否正常工作的其他方法,比如哪个引脚有什么样的信号等。