工程师您好!
我设计了一个LM3409驱动单颗LED灯的电路,输出为2.5V,额定电流0.9A,可以在P1排针处通过跳线帽选择使用EN引脚进行PWM调光或者使用分流FET进行PWM调光。原理图如下
我的问题是,当我使用到分流FET进行1~99%占空比调光时,每个周期的开始瞬间输出电压总会伴随着十几伏的尖峰电压,如下图1、3。而使用到EN引脚PWM调光时则正常无尖峰,如下图2。一开始我以为问题在于mos管的选型或PCB的layout布局,但是我经过数次版本的尝试后认为问题并不在这两者间。目前猜测可能是分流FET导通时输出短路,在FET关断的瞬间电感电流从短路到产生输出的di/dt过高,导致DS间产生尖峰电压。
想请教一下能否帮我分析电路可能存在的问题,以及解决尖峰电压的方法,这对我非常重要,十分感谢!
此致
敬礼!
- 20kHZ,50%占空比,分流FET调光,青色波形是输出电压,紫色波形是PMOS的栅极电压
- 20kHZ,50%占空比,EN引脚调光,青色波形是输出电压,紫色波形是PMOS的栅极电压
- 200kHZ,50%占空比,分流FET调光,青色波形是输出电压,紫色波形是PMOS的栅极电压