1.原帖标题《LM3444的coff的引脚怎么用啊?没有看明白datasheet》,网友咨询了LM3444 BUCK结构中Coff 脚的应用问题。
2.帖子链接 www.deyisupport.com/.../59915.aspx
3.TI FAE Victor Chen解答了此问题。
4.从该贴中学到了LM3444的恒流原理,通过C11容值来设定电感退磁时间,从而结合设定的电感峰值电流来达到恒流目的。
另外一个意外的收获是从LM3444DATASHEET中更详细的学习了填谷电路的工作原理,不仅原理阐释很清楚,并且还有非常详细的计算。但还有一个地方不是很清楚,向请教TI FAE。如图所示,DATASHEET中第18页黄色部分the DC offset(Vdc)的理解不是很清楚,为什么计算中还有sin(135°),135度从何而来?