记得最早接触电源的时候,都使用的是模拟芯片,从最简单的384X系列的正激,反激电路,到后来的LLC控制的L6599,NCP1397。后来慢慢的接触到DSP控制的数字电源了,一直使用的都是TI的TMS320C2000系列的DSP,真实的感受到DSP数字电源功能的强大,实现电路控制的灵活,外围电路的简洁。都些都是传统的模拟芯片所无法比拟的。
后来又接触到一些中小功率的电源,感觉用模拟芯片去做的话,调试周期长,稍微复杂一点的功能就无法实现。用TMS320C2000去做的话,又有点杀鸡用牛刀的感觉,成本上也无法接受。这个时候在TI技术论坛上面,看到了一款新型芯片UCD3138的例程的帖子:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/23026.aspx?pi2132219853=1,感谢TI的工程师: Jason Wang2, Kevin Chen1, Neil Li 以及 Max Han的详细回复,让我忽然发现还有UCD3138这么一款专门针对电源的功能强大的数字控制芯片.
UCD3138几乎支持所有隔离式电源拓扑:单相位、双相位交错式或无桥功率因数校正、硬开关全桥、相移全桥、共振 LLC 以及其它拓扑;集成所有基本保护特性:可实施峰值电流模式控制、逐周期峰值电流限制、高速输入电压前反馈以及过压、过流及过温保护等;而且内置硬件环路系统,此环路由一个专用误差模数转换器(EADC)、一个基于2 极- 2 零数字补偿器的PID 和具 有250ps 脉宽分辨率的DPWM 输出组成。极大的提高了电源的动态响应速度,此外在价格上面也很有优势。调试起来也相当的简单。
在初次使用UCD3138设计电源的过程中,还需要感谢TI的FAE:jack-tan以及frank-tang提供的开发仿真板,LLC拓扑的DEMO板,以及技术指导,软件代码等各方面的大力支持,让我们得以实现UCD3138的数字控制。电源顺利交付。
UCD3138 开发板:PWR032
UCD3138控制的LLC DEMO板:PWR028A.PWR030A
在此次使用UCD3138实现电源数字化控制中,通过对TI提供的资料的学习,以及TI技术人员的大力支持,我有以下几点体会:
1.电源的控制芯片的选择,要根据不同的功率拓扑,以及成本要求,可靠性控制综合考虑,选择最合适你的。
2.TI的技术能力,以及TI论坛的技术支持力度相当大,所有的疑问基本在24小时内都可以得到回复,TI的FAE也相当专业,响应的速度也是很快的。
3.技术在不断的进步,TI的产品也推陈出新的极快,要时刻保持关注,不断的学习。
目前我们已经使用UCD3138实现好几款产品,主要拓扑是LLC,BUCK。功率从200W到1000W不等。后续还打算采用UCD3138实现交错PFC的控制,功率在1500W,采用半砖的尺寸,原理图正在修改中,期待TI的大力支持。