Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61500
我单电池3.7V供电,使用典型电路可不可以驱动2个2W的LED?输出电流可以调整Rset提高,但是输出电压是多少?我看芯片资料上介绍输出电压范围是Vin-38V,这个究竟是芯片的输出范围还是里面的全部电路的输出范围?里面的电路都是串好多个led,输出电压都挺高的,我想请教下驱动2个串联的2W LED可不可以?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 因为负载时LED,LED串联的压降是由LED来决定的,所以在正常工作的情况下,输出电压等于LED压降。
2. 这个具体情况要根据输出LED的个数来计算的,要考虑占空比,输入输出电压。根据boost电路公式:Vin*D=(Vout-Vin)(1-D)。
3. 1.2A是指 switch current limit,就是IC内部的MOSFET的峰值电流的限流指,并不是指输出电流。
非常感谢您的回复!
请问Vin*D=(Vout-Vin)(1-D)中的D是占空比吗?我如果不用PWM控制,CTRL直接接高电平可以吗?
非常期待您的回复!
Hi
这个芯片不适合。LED Driver是定电流设计,输出电压是VF*N(N个串联LED的压降),控制上是通过电流反馈。
按照你的参数,输出是4W,输入电压是3~3.7V,效率算90%,输入电流就是4/0.9/3.7V=1.2A
在最高输出电压时,输入电流已经达到了开关电流的典型值1.2A,还没有算上电感的纹波电流(一般是输入电流的0.2~0.4倍)。
开关的峰值电流设计上是必须小于0.96A的, 峰值电流的大小等于输入电流加上电感纹波电流的一半。所以不能实现这个转换,这款芯片的电流不够。
Hi
请问你LED灯的VF值是多少? 因为有些输出电压比较底的升降压芯片可以做。
选择TPS61500是可以的,这个芯片的swicher电流高达3A,但是它的输入电压需要大于2.9V,也就是说电池在2.9~3.7V可以让LED正常工作,我想找一个更加低输入电压的LED driver芯片。
Hi
这里有一篇升压原理的文章你可以看一下: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva372c/slva372c.pdf ,设计成LED driver时,设计类似,输出电流为LED电流,输出电压就是Vf*N.
另外我可能有点误会,你提到带载2W的LED是否是LED刚好工作在2W(VF*ILED)?还是其他?